This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:电源电流

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1450, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/967102/iso1410-supply-current

器件型号:ISO1410
主题中讨论的其他器件:ISO1450

您好!

在相同数据速率(即500kbps)的情况下、ISO1410的电源电流是否低于 ISO1450?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San:

    感谢您在 E2E 上发布问题。

    当 Vcc2为3.3V 时、ISO1410 ICC2电源电流类似于500kbps 时的 ISO1450 ICC2电源电流。当 Vcc2为5V 时、ISO1410 ICC2电流消耗略高于 ISO1450 ICC2电流。这是 ISO1410驱动器压摆率控制实现的结果。 请参阅下面的数据表电源电流典型曲线与数据速率的比较。 另请注意、两个器件在500kbps 时的 Icc1是相同的。

    有关更多电源电流比较、请参阅 ISO1410数据表的"典型曲线"部分。

    此致、

    Dushmantha