This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:通过隔离式 CAN 收发器唤醒 CAN 总线

Guru**** 2391535 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/967006/iso1042-can-bus-wake-up-with-isolated-can-transceiver

器件型号:ISO1042
主题中讨论的其他器件:ISO6741TCAN1043

尊敬的所有人:

我正在为我的应用寻找一个隔离式 CAN 收发器、此收发器提供 CAN 总线活动的指示。 此指示用于将系统从睡眠状态唤醒。 我浏览了许多隔离式 CAN 收发器、但没有关于 CAN 收发器如何在总线活动时唤醒和实习生如何唤醒系统的具体信息或器件(比如说、具有 CANWU 输入的 PMIC 唤醒整个系统)

我熟悉的一种解决方案是使用具有 INH 引脚的 CAN 收发器和数字隔离器来隔离 TX 和 RX 引脚。

如果 TI 能提供更好、更便宜的解决方案、则需要有关这方面的建议

期待很快收到您的回复。 祝大家在2021年圣诞节和新年快乐。

 

此致、

Anand M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand 您好:

    感谢您在 E2E 上发布问题。

    遗憾的是、TI 没有针对具有 CAN 总线唤醒功能的隔离式 CAN 收发器的单芯片解决方案。 为了获得经济高效的双芯片解决方案、您可以考虑我们最新的通用隔离器系列 ISO6741、它采用了 TCAN1043或 TCAN1144。

    祝你圣诞快乐,新年快乐!

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dushmantha。

    感谢您的建议和详细信息

    此致、

    Anand M