This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:ISO1042BQ1与 ISO1042Q1

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/966013/iso1042-q1-iso1042bq1-vs-iso1042q1

器件型号:ISO1042-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO1042

团队、

ISO1042BQ1和 ISO1042Q1之间的区别是什么?
          https://www.ti.com/product/ISO1042-Q1#order-quality

是否可以在现有 PCB 上进行更换、而无需对硬件进行任何硬件更改和重新测试/重新验证?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、

    感谢您与我们联系!

    ISO1042BQ1和 ISO1042Q1都是汽车器件。

    区别在于 ISO1042BQ1满足基本绝缘要求、而 ISO1042Q1满足增强型绝缘要求。

    此博客 提供了有关基本绝缘和增强型绝缘的更多信息。 您还可以找到这些认证

    ISO1042数据表中的 ISO1042BQ1和 ISO1042Q1的说明。

      

    ISO1042BQ1和 ISO1042Q1具有相同的封装尺寸、可在现有 PCB 上进行更换。

    此致、