This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721-Q1:电源电流-直流信号和交流信号是什么意思?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/964387/iso7721-q1-what-do-you-mean-supply-current---dc-signal-and-ac-signal

器件型号:ISO7721-Q1

大家好、  

您能否回答下表中显示的电源电流 ICC1和 ICC2的较低问题1~3?
我在 ISO7721-Q1的数据表中提到了"6.10电源电流特性- 5V 电源"。

对于"电源电流-直流信号、Vi = VCCI (带 F 后缀的 ISO7721-Q1)"...

  1. 在初级侧信号保持高电平的情况下、次级侧消耗电流(ICC2) 2.2Atyp 是否正常?
  2. 初级侧信号保持高电平时、初级侧和次级侧的电源电流是否均为2.2Atyp、这意味着总消耗电流为4.4Atyp?

对于"电源电流-交流信号、所有通道均使用方波时钟输入进行开关;CL = 15pF"...

 数据表中是否显示次级侧功耗电流 ICC2取决于初级侧信号频率、反之亦然?

如果上表中没有正确的理解、您能告诉我正确的理解吗?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshiki-San、

    您对这些数据表值的理解在很大程度上是正确的。 我认为主要的差异是将隔离器的"初级侧"与隔离通道的"输入"混淆。

    根据"VI = VCCI"、数据表指定了每个通道的输入条件、因此对于您的问题(1.)、隔离器两侧的 Icc1和 Icc2电流消耗将为2.2mA、这是因为 ISO7721F-Q1具有一个正向通道和一个反向通道- 如果两个输入都处于高电平状态(Vi = VCCI)、则隔离器的每一侧将消耗相同数量的电流。

    对于(2.)、隔离器消耗的总电流典型值为4.4mA (每侧为2.2mA)、只要隔离器的两个输入信号对于 ISO7721F 为高电平或对于 ISO7721-nonF 为低电平、就会出现这种情况。

    对于(3.)、隔离器每侧的电流消耗将根据通道的行为而变化。 如果输入通道正在切换、隔离器的输出将必须输出相同的开关信号、消耗更多电流。 因此、初级侧(Icc1)消耗的电流取决于2侧输入(通道 A)的行为、而次级侧(ICC2)消耗的电流取决于1侧上的信号输入(通道 B)。

    请告诉我是否还有其他澄清。


    谢谢、
    Manuel Chavez