This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1ED020I12F2XUMA1:未使用的 RDY 引脚

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/964260/1ed020i12f2xuma1-unused-rdy-pin

早上好、

有人能告诉我未使用的 RDY 引脚是否可以保持悬空、或者是否应该通过上拉电阻器将其连接至高电平?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    您提到的隔离式栅极驱动器属于 Infineon Technologies。

    他们可能会提供帮助。