This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:当输出被启用时、有一个高电平脉冲。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/963970/iso7740-there-is-a-high-level-pulse-when-the-output-is-enabled

器件型号:ISO7740

设计

首先、输出被禁用、输入为低电平、然后输出被启用、但将出现上图中所示的脉冲波形。

主要原因是不清楚为什么低电平是输入、并且在启用输出时会出现高电平脉冲?

您是否需要使用默认低电平 ISO7740F?

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa:

    感谢您在 E2E 上发布问题。

    ISO7740 (不带后缀"F")是默认输出高电平的器件。 当 EN2从低电平驱动为高电平时、输出将在短时间内进入其默认高电平状态、直到器件内部电路完全通电。 内部电路完全通电后、输出将遵循输入逻辑状态。 这是在您的示波器图上观察到的情况。

    ISO7740F (带后缀"F")默认具有低电平输出。 如果 使用 ISO7740F 器件、则不会看到此输出行为。 但是、请注意、当 EN2被驱动为低电平时、您可能需要在输出上使用下拉电阻器来保持输出低电平。 EN2=LOW 将使器件输出高阻态

    此致、

    Dushmantha