This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841A-Q1:Viso 过压问题是否已解决?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/963746/isow7841a-q1-viso-overvoltage-problem-solved

器件型号:ISOW7841A-Q1

数据表不再建议输入电容器比输出电容器大100uF。 这是否意味着如果 Vcc 电容太小、ISOW7841A-Q1器件在某些情况下无法再松散 Viso 调节?  

https://e2e.ti.com/support/isolation/f/1013/p/633025/2483168#2483168

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您关注 ISOW7841A-Q1。

    是的、ISOW7841A-Q1不要求额外使用100µF μ F 的输入电容器。 使用10µF + 0.1µF μ F 的最小建议电容足以使器件按数据表中的预期运行、并且您不应看到任何 VISO 调节问题。 是的、这就是数据表没有提到输入端100µF μ F 额外电容的原因。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao