This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:ISO1540上升时间规格

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/963217/iso1540-iso1540-rise-time-spec

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: ISO1640

你(们)好。

为什么 ISO1540数据表中没有上升时间参数? 似乎只有下降时间参数(tF1和 TF2)。  

谢谢、此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您发帖到 E2E! ISO1540和 ISO1640是集电极开路 I/O 器件、因此它们可以驱动 tF1和 TF2指定的低信号状态、但需要外部电路来提供高信号状态。

    使用任一隔离式 I2C 器件的系统的上升时间会因总线电容、上拉电阻和其他阻抗而异、因此 I2C 标准规定了信号上升和下降时间、具体取决于通信数据速率。 我们希望 ISO1540和 ISO1640系列器件在推荐的条件下运行时符合 I2C 标准。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    更确切地说、I2C 信号上升时间只是总线从低电平释放引脚后、一条线路上拉为高电平所需的时间。 这完全取决于总线上拉电阻和电容之间的 RC 时间常数。

    ISO1540和 ISO1640仅释放总线、信号变为高电平所需的时间是总线电容和上拉电阻造成的。


    谢谢、
    Manuel Chavez