This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:输出保护

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/962433/sn6505b-output-protection

器件型号:SN6505B

大家好、团队、

我们将 SN6506B 用于高压电源中的隔离式栅极驱动电源。 每次功率晶体管开关时、变压器的次级侧都会经历较大的电压摆幅。  我们发现、在接近器件绝对最大额定值(16V)的 SN6505B 的 D1和 D2引脚上会出现 dV/dt 感应瞬态电压。  您是否了解可与 SN6505B 搭配使用的任何钳位或保护技术?  我们已经尝试过齐纳二极管、但它们往往会导致 SN6505B 出现加热问题。  我们假设这是由于齐纳二极管上的电容造成的。 感谢您的反馈!


此致、


车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    感谢您发帖到 E2E!

    齐纳二极管可用于保护 D1/D2开关线路免受瞬态影响、但齐纳电压规格必须大于2路输入 Vcc 和<16V、以便为 SN6505的推挽操作留出足够的余量。 如果齐纳电压过低、电源可能会变得不平衡、从而导致 SN6505吸收的电流大于所需的电流。

    其他选项取决于功率晶体管开关引起的瞬态强度和持续时间。 您能否在同一屏幕上共享以下三个点的示波器波形?

    1. 隔离式输出电压线路
    2. D1或 D2开关线路
    3. 其中一条变压器输出线(在二极管之前)

    原理图还有助于确定此瞬态可能影响的其他方面。 如果可能、请提供原理图、如果您想私下分享、您可以向我发送"连接和个人消息"请求。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    请尽可能提供上述要求的信息、否则齐纳二极管的电压规格大于2路输入 Vcc 和<16V 是保护 SN6505 D1/D2开关线路免受过压影响的首选方法、同时还包括 TVS 二极管、 并且齐纳电压可能太低、以至于目前使用的二极管无法使用。


    尊敬的、
    Manuel Chavez