This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:隔离性能

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/962853/iso1541-isolation-performance

器件型号:ISO1541
主题中讨论的其他器件: ISO1640

您好、先生、

客户对 ISO1541D :双向 I2C 隔离器有疑问。

他想知道该器件(ISO1541D)可以承受以下隔离规格。

1.脉冲耐受电压(波形为1.2/50us)应为4kV
2.临时过压交流3000 Vrms,持续5秒


他希望满足 IEC61800-5-1的隔离规格。

您能帮我澄清一下吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您发帖到 E2E!

    对于问题"1."、ISO1541未指定特定的脉冲耐受电压或等效规格、但 TI 现在正在对我们的 ISO1640隔离式 I2C 器件进行采样、该器件可满足高达5kV 的峰值浪涌隔离电压(Viosm)、 这是一个从1.2/μ s 波形50μs 中得出的规格、可用于确定是否符合 IEC 61800-5-1等标准。

    关于问题"2."、ISO1541的额定瞬态电压高达3kVrms (4242Vpk)、如 其数据表的第6.6节所示、ISO1640的额定电压也符合该额定值。


    尽管 ISO1640具有两个双向数据通道、但它应该能够取代 ISO1541、我们希望它能够满足上述客户的需求。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Manuel,

    谢谢、对我很有帮助。