This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何隔离 DisplayPort 辅助通道?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/962891/how-to-isolate-displayport-aux-channel

主题中讨论的其他器件:ISO1640

尊敬的先生:

TI 是否提供用于 DisplayPort 辅助通道隔离的数字隔离器 IC?

此致。

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的联系。
    我们目前没有用于 DisplayPort AUX 通道的专用隔离器件。 我熟悉 DisplayPort 数据速率、电气和时序规格、您能不能帮助我了解以下信息、以便我可以评论我们现有的数字隔离器是否可用于 AUX 通道?

    1. AUX 通道是否为差分通道? 我看到 AUX+和 AUX-都是 DisplayPort 接口引脚的一部分。
    2. AUX 通道是单向通道还是双向通道?
    3. AUX 通道需要支持的最大数据速率是多少?

    请告诉我详细信息、我们将能够评论我们现有的隔离器是否能够满足您的要求、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar:

    请参阅下面的我的评论!

    1:是、AUX 是一对差分信号 Aux+和 Aux-

    2:AUX 为半双工、双向

    3:AUX 功能与 DDC 或 I2C 总线类似、首选1Mbps

     此致!

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的意见和澄清。

    我们目前没有差分双向接口隔离器。 我们必须支持此要求的最接近的器件是 I2C 隔离器 ISO1640、尽管它仅支持单端信号。 该器件具有两个双向通道、并且可以使用这两个通道隔离 AUX+和 AUX-。 该器件还支持高达1.7MHz 的速度。

    请告诉我这是否符合您的要求、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar:

    AUX+/AUX-是交流 耦合差分信号对、也是曼彻斯特编码、 此代码是直流平衡的、应通过变压器传输、

    因此、我认为 I2C 数字隔离器可能适用于 DP 辅助通道隔离。

    此致。

    David