This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7761:12.8kV 浪涌能力

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/962941/iso7761-12-8kv-surge-capability

器件型号:ISO7761

您好的支持团队。

我的客户询问 ISO7761峰值浪涌。 数据表首页显示"高达12.8kV 的浪涌能力"。 但是、没有关于12.8kV 的规格。 我发现数据表第8页 V_IOSM 8000Vpk、测试条件为 V_IOSM x1.6。 顶部页面上的12.8kV 是否显示此 VIOM x 1.6?  

如果您有任何有关 V_IOSM 的应用手册、请与我分享。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    感谢您的联系。
    采用 DW 封装的 ISO7761的 VIOSM 额定值为8kVpk、VDE 要求器件必须通过12.8kVpk 才能通过8kVpk VIOSM 认证(具有60%裕度)。 因此、为采用 DW 封装的 ISO7761读取此数据的正确方法是、它的 VIOSM 额定值为8kVpk (根据 VDE)、浪涌能力为12.8kVpk (根据 IEC 62368-1中描述的测试方法)。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao