Other Parts Discussed in Thread: SN6505A, SN6505B
主题中讨论的其他器件: SN6505B
各位专家、您好!
请问 SN6505A 或 B 是否支持3.3Vin -> 5Vout /430mA? 客户希望使用 PH9384.012NL (1:2推挽式变压器)、输入电流可能高于1A、对吧? 如果不是问题、哪一个应该是适合客户应用的解决方案? A 或 B 部件? 非常感谢!
此致、
Ann Lien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ann:
是的、SN6505A 和 SN6505B 都支持3.3V -> 5V @ 430mA 要求。 变压器需要满足匝数比和 V -µs 要求、才能支持特定的电压/电流要求。 PH9384.012NL 同时满足 SN6505A 和 SN6505B 的要求、因此可与其中任何一个搭配使用。 输入电流应接近但小于1A、这不应成为问题。
SN6505A (160kHz)和 SN6505B (420kHz)之间的主要区别在于开关频率。 当电源解决方案的辐射发射性能对客户至关重要时、SN6505A 的较低开关频率将大有裨益、尽管我们希望 SN6505A 和 SN6505B 都能满足大多数客户的辐射发射要求。
如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao