This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741-Q1:电源电流-直流信号

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/962508/iso7741-q1-supply-current---dc-signal

器件型号:ISO7741-Q1

您好!

我对电源电流-直流信号有疑问。

为什么电源电流-直流信号在典型值和最大值/最小值之间有所不同?

如果温度或器件本身导致这种差异、有多大差异?

Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kasuya-San、

    环境温度在许多方面影响器件、并导致元件值发生变化、例如电阻值、电容值、偏置电压和稳压电压等。 所有这些变化也会影响器件消耗的电流大小、因此、典型环境温度(25°C)和最坏环境温度(125°C)下的电流消耗将会有所不同。

    我认为不会将其限制为器件间的特定百分比值、典型值和最大值之间的实际变化量可能会因器件而异。 数据表中列出的最大值是器件可能发生的最坏情况下的电流消耗。

    如果有任何不明确的问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao