This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:如何在两个 C2K MCU 之间实现 FSI 隔离?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7720, ISO1640, ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/962171/iso7742-how-to-do-fsi-isolation-between-two-c2k-mcu

器件型号:ISO7742
主题中讨论的其他器件:ISO7720ISO1640

尊敬的团队:

我的客户正在使用 ISO7742DWR。 它们具有两个 I2C 接口(I2C_DATA 和 I2C_SCL)和两个其他引脚(电源正常和交流压降)、用于 FSI 在初级侧 MCU 和次级侧 MCU 之间进行通信。 能否帮助我检查他们的原理图和隔离表是否正确?

 

TI 建议

隔离方向(TI)

I2C_PRIDATA

GPIO32 --> I2CA_SDA 和 FSIRXA_D0

从初级到次级

I2C_PRICLK

GPIO33 --> I2CA_SCL 和 FSIRXA_CLK

从初级到次级

PFC PG-A

GPIO10 --> FSITXA_CLK

从次要到主要

交流压降 A

GPIO9 --> FSITXA_D0

从次要到主要

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢大家分享原理图。

    I2C 是一种集电极开路/漏极双向通信接口。 如果客户需要隔离 I2C 接口、则理想情况下应使用与大多数 I2C 器件兼容并提供隔离的 I2C 隔离器 ISO1640。 对于任何其他单向通道、在本例中、您可以使用 ISO77xx 系列中的器件、例如 ISO7720。

    在您的描述中、您指明了沟通的方向。 如果即使认为这是 I2C、也要保持这些数据传输方向、那么也可以使用单向隔离器通道来传输数据。 ISO7742绝对可以支持此类单向通道隔离。

    因此、请与客户核实双向/单向通道要求、并相应地建议他们使用 ISO1640 + ISO7720或仅使用 ISO7742。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    非常感谢您的帮助!

    情况是:我将客户使用的 FSI 与这四个引脚(I2C_PRIDATA/I2C_PRICLK/PFC_PG-A/AC_DROP-A)进行推送。 如果客户希望将 I2C_PRIDATA 和 I2C_PRICLK 引脚更改为 I2C 接口、那么我们无法将现有的原理图与 ISO7742结合使用以进行双向传输、对吧?

    如果客户希望将 FSI 用于这四个引脚、我的原理图是否正确?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    是的、回答您的问题时、如果我们的客户将保留原始文章中提到的数据传输方向、则可以使用 ISO7742的单向隔离器通道来传输数据。

    如果我们的客户希望实现双向 I2C 通信、则需要将原理图更改为 ISO1640 + ISO7720。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    非常感谢您的帮助!

    迪伦