This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:如何防止短路

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/962188/sn6505b-how-to-protect-from-short-circuit

器件型号:SN6505B

大家好、

客户正在评估我们用于隔离式 DCDC 的 SN6505B。 如今、他们在问 SN6505B 是否具有短路保护? 发生短路时、SN6505B 如何提供保护? 关断 MOSFET、或者?

我只能看到1.7A 的电流限制、但当电流超过1.7A 时、SN6505B 不会怎么做?

希望尽快得到您的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

    感谢您的联系。

    有关 SN6505B 电流限制工作原理的更多详细信息、请参阅以下 E2E 帖子。 这种保护非常适合偶尔的过流保护、但可能不适合长时间持续短路。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao