This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:SN6505B 频率偏差

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/960791/sn6505b-sn6505b-frequency-deviation

器件型号:SN6505B

您好!

SN6505数据表规定:

  • 平均开关频率(SN6505B)为 363 至517 kHz、典型 值为424 kHz

然后,图31显示了大约420范围内相当稳定的频率操作。 435kHz 和2.25V 至5.5V 的宽 Vcc 范围、稳定性优于+/-2%。

因此,我想知道:

  1. 在什么情况下、最坏的规格如363和517 kHz 适用?
  2. 对于此最坏情况下适用的器件和环境、这是指初始精度偏移、温度还是长期稳定性?

我们的应用:我们正在同步至 SN6505的输出端、并同步驱动 MOSFET 以降低整流器的损耗、我们希望了解初始频率偏差并将其与可能的短期和长期漂移分开、从而了解并正确处理所有(预期)最坏情况。

此致、
Uros

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uros、

    感谢您发帖到 E2E! 对于 V-t 积的 SN6505B 变压器兼容性计算、我们建议始终使用363kHz 的最小开关频率规格。

    除此之外、数据表范围还涵盖了 SN6505器件的开关频率随工作条件和制造的变化情况。 开关频率在 Vcc 工作电平范围内非常一致、它在较低温度下降低、并随着温度的升高而增加、但是当外部时钟连接到 SN6505的 CLK 引脚时、这不适用、因为器件将遵循 CLK 输入而不是使用其内部振荡器电路。

    您将使用外部时钟同步多个 SN6505装置还是仅同步一个?


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    在我们的案例中、由于 SSM 和硬件逻辑(计时器)与输出转换同步、我使用内部频率生成而不是外部频率生成、然后(在之后)开始驱动 MOSFET 以提高效率。 因此、我对内部时钟生成感兴趣、我应该在何时面临数据表中的最坏情况限制?

    或者换句话说,在组装之后,我注意到频率大约为415 kHz,大约为418 kHz,... 对于该初始频率、最大偏差如图31所示、但在本例中、输入 Vcc 始终为5V +/- 1%。

    此致、
    Uros

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uros、

    我理解、谢谢。 数据表中的最坏情况限制包括温度、电源电压(Vcc)电平的最佳情况和最坏情况变化、在这种情况下、最重要的是制造工艺。

    该规格的最大差异将是器件之间的工艺变化所致。 对于每个器件、我们不希望频率在不同的 Vcc 电平或温度下具有太大的范围、如数据表中的图31所示、并由您的测量结果确认。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Manuel。