This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1430:失效防护功能

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1430, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/961251/iso1430-failsafe-function

器件型号:ISO1430
主题中讨论的其他器件: THVD1450

大家好、团队、

 

以下是客户提出的问题。

 

  1. ISO1430具有失效防护功能。
    失效防护功能仅用于接收器,不能用于其他使用 SN75176的设备的接收器。
    正确吗?
  2. 如果 ISO1430的 DE 为 L 或未知、则驱动器输出应为高阻态、因此如果 SN75176的驱动器也为高阻态、总线将空闲。

 

  1. 或者、即使另一个驱动器或 ISO1430输出为高阻态、ISO1430是否具有防止总线空闲的功能?

 

  • 我们的客户有两个设备、一个设备采用 ISO1430、另一个设备采用 SN75176。
  • 它们正在考虑将 SN75176替换为 SN65HVD178、以防止总线空闲期间发生通信故障。
  • 根据他们的理解、问题1和2是肯定的、但问题3不是、但他们希望仔细检查。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michiaki:

    感谢您在 E2E 上发布问题。

    以下是我对您问题的回答。

    1. 正确、ISO1430接收器故障安全运行不会影响 SN75176接收器。 ISO1430失效防护功能通过抵消接收器输入电压阈值来实现。 有关更多详细信息、请参阅 ISO1430数据表的第10.3.2节。
    2. 是的、当 ISO1430和 SN75176驱动器都被禁用时、A 和 B 总线电压将未定。 由于 RS-485总线处于不确定状态、因此 R 输出也将是不确定的。
    3. 在这种高阻态条件下、您可以使用外部失效防护偏置电阻器来定义 A/B 电压。 有关更多详细信息、请参阅此应用手册。 或者、您也可以考虑使用我们最新的 THVD1450来替代 SN75176。

    此致、

    Dushmantha