This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:SN6501是否可以轻松替换为 SN6505B?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, SN6501, TIDA-01605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/960855/sn6505b-can-the-sn6501-be-readily-replaced-with-the-sn6505b

器件型号:SN6505B
主题中讨论的其他器件:SN6501TIDA-01605

我计划将参考设计 TIDA-01605用作即将开展的项目的一部分。 它使用 SN6501为栅极驱动器生成电源电压。 我之前在其他项目中使用 SN6505B 进行此操作、并有一个库存号。 根据我所能知、SN6505将执行相同的任务、方便地添加使能引脚并提高电流处理能力。

这些器件之间是否存在任何可能导致代价高昂的错误的重大差异? 最后、您能否确认我可以继续使用参考设计中相同的变压器以获得相同的输出电压?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Euan:

    感谢您发帖到 E2E! 在大多数应用中、SN6505B (具有适当的连接)应安全地替代 SN6501。

    虽然我们无法保证终端应用不会出现问题、但 SN6505B 具有 SN6501所不具备的集成安全特性、例如过流保护、热关断和软启动、可降低浪涌电流、因此 SN6505器件比 SN6501更稳健。

    SN6505B 还具有更快的最小内部振荡器开关频率、因此与 SN6501和其他变压器兼容。 如果您希望我们确认变压器兼容性、请随时分享器件型号或数据表。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您的快速回复。 我计划完全重复参考设计中的电路、但使用 SN6505B 而不是 SN6501。 我已经加入了该电路、以便于参考。

    我计划使用完全相同的变压器- Wurth Elektronik 750343725。 我希望这仍能与 SN6505B 正常配合使用、以产生相同的+15/-4V 输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Euan:

    不用客气! 感谢您确认此原理图。 是的、该变压器和电路应通过 SN6505B 代替 SN6501正常运行、包括更高灌电流能力、扩频/外部时钟、器件保护特性以及使用 SN6505时的其他改进等附加优势。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 感谢您的确认。