This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:施密特触发

Guru**** 2843460 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/961054/iso7760-schmitt-trigger

器件型号:ISO7760

大家好、

我们的 ISO77系列是否内部集成了施密特触发器?

那么、它可以更好地抗噪声? 客户问、谢谢。

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    是的、器件 ISO7760输入是施密特触发输入。 这在数据表中由不同的正(VIT+)和负(VIT-)输入阈值表示、您还可以在引脚图中看到输入通道的施密特触发符号(复制如下)。
    施密特触发输入确实有助于避免由于噪声而在输出端产生毛刺脉冲、尤其是当噪声持续停留在输入阈值附近时。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao