This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A-Q1:正在寻找器件750343725的替代产品

Guru**** 2797665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A-Q1, SN6505B, SN6501, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/961017/sn6505a-q1-looking-for-a-replacement-for-the-part-750343725

器件型号:SN6505A-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6505BSN6501SN6505A

我们目前正在 为 SN6505A-Q1 (变压器驱动器)使用以下 MIDCOM 组件(750343725); 是否有750343725的替代产品? 德州仪器本身有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、您好!

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E! 不建议 将750343725与 SN6505A 或 SN6505A-Q1配合使用,因为 V-t 产品规格太低,无法确保可靠运行--该变压器与 SN6501和 SN6505B 器件兼容。

    德州仪器(TI)不生产推挽式隔离变压器、但根据您所需的输出电压、Pulse Electronics 的 PM2155.027NL 或 PM2155.015NL 可能是 Midcom 的750343725与 SN6505A 器件的兼容替代产品。

    如果需要、脉冲和其他变压器制造商通常愿意设计定制器件。 值得联系您的首选磁性元件供应商来检查此选项、我们(德州仪器(TI))可以查看组件的数据表、以使规格与我们的变压器驱动器保持一致。


    尊敬的、
    Manuel Chavez