This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3088:是否需要上拉寄存器?

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3088, ISO1430, ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/960759/iso3088-is-there-any-need-to-have-pull-up-register

器件型号:ISO3088
主题中讨论的其他器件: ISO1430ISO1450

您好!

我将使用 ISO3088来设计已经开发但未经过测试的半双工 RS485电路。 我想在 RS485之上实现 Modbus 协议。

当我将我的电路与 我在 ISO3088的"技术支持"部分下找到的参考设计进行比较时、我发现我们的设计中没有在输入线路 A 上使用上拉寄存器

请找到所附的电路。 我还附加了参考设计。 黑色背景的图像是我的设计。

我对硬件的了解有限、因此我有一个非常基本的问题-  

此电路是否正常工作?  我是否能够在其中使用 Modbus 协议?  

谢谢、

Abhay

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhay、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    RS-485总线上的上拉和下拉电阻器网络用于失效防护偏置、即在器件处于空闲状态时使总线上保持有效状态。 大多数现有的 RS-485器件通常不需要这些器件、因为失效防护偏置通常集成在器件中、您也可以在 ISO3088数据表中看到。 因此、这是可选的、不应导致任何问题。

    请在下面找到有关此主题的一些有用材料。

    www.ti.com/lit/slyt514

    www.ti.com/lit/slyt080

    ISO3088是我们较旧的隔离式 RS-485收发器之一、我建议您根据您的速度要求使用我们的最新一代器件 ISO1430或 ISO1450、从隔离和 RS-485的角度来看、这些器件可提供明显更好的性能。 ISO14xx 系列器件还与 ISO308x 系列引脚兼容。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    非常感谢您的回复!

    感谢您提供此类描述性答复以及相关参考资料。  

    这将解决我的问题。

    此致、

    Abhay