This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:2个 ISO1050和1个 isoSPI IC -如何配置 GND?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1044, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/960733/iso1050-2-iso1050s-and-1-isospi-ic---how-should-i-configure-gnd

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1044ISO1042

您好、TI 团队、

我的客户希望使用2个 ISO1050和1个 isoSPI IC 来设计该电路。

1 ISO1050用于与外部器件通信、另一个 ISO 1050用于内部调试。 它与 isoSPI IC 一起使用。

在这种情况下、我应该如何配置 GND?

1、将单独的 GND 全部三个输出 GND 作为 IC 的 GND

2.连接2个 ISO1050的 GND,并为 isoSPI IC 单独接地

3.为1个 ISO1050制作单独的 GND (用于外部通信),并将其余2个 IC (1个 ISO1050和 isoSPI 用于内部调试)的 GND 连接起来

4.连接全部3个输出 GND,但它显然与主 GND 分离。

实际上、我们认为3号是正确的。

请检查此问题、并为我提供正确的答案。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您的联系。 如果您可以分享有关该应用的更多详细信息、或许还可以分享一个方框图、说明所有隔离器的确切位置、那将会更好。 或者、完整的原理图也会为我们提供此信息。

    我知道一个 CAN 器件 ISO1050用于与外部器件通信。 另一个 CAN ISO1050和 isoSPI 器件用于调试。 您是说同时使用 CAN 和 SPI 接口进行调试、还是说它们作为允许使用 CAN 或 SPI 进行调试的选项?

    我假设所有三个隔离器的初级侧都有一个公共接地。 请查看我在下面有关您的问题的输入、

    • 如果隔离器的次级侧未连接/相互交互、则它们共享公共接地还是具有不同的接地都无关紧要。 性能不应有任何差异。
    • 如果这些隔离器的次级侧相互连接或连接到同一系统、则最好在次级侧将其接地端连接在一起。 正如您在第(3)点中提到的、如果 ISO1050和 isoSPI 连接到次级侧的同一系统、则它们可以具有公共接地、而连接到外部器件的另一个 ISO1050可以具有单独的接地。 因此、第(3)点对于这种情况似乎是完美的。

    ISO1050是一款非常旧的 ISOCAN 器件、我建议客户考虑我们较新的 ISOCAN 器件、这些器件在隔离和 CAN 接口方面提供明显更好的性能。 根据客户隔离要求、他们可以选择 ISO1042或 ISO1044。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao