This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7640FM:通道间偏斜。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7640FM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/918371/iso7640fm-channel--to-channel-skew

器件型号:ISO7640FM

您好!

ISO7640FM 数据表指定了最大通道间偏移和部件间偏移。

在哪些条件下、器件将处于如此大的偏斜?

在受控温度环境(例如< 30°C)下、我们能否假设这些值更低?

提前感谢、

罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    这些值取决于电压、温度和工艺、因此、即使列出的三个参数中只有一个发生变化、也可能有几个样本接近此值。 按工艺、我指的是制造方面的差异、由于无法避免这种差异、因此最好假设最大数量、即使可能有非常小的百分比器件接近这些最大数量。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao