This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763-Q1:需要三态隔离器等效于 ISO7763-Q1

Guru**** 2780875 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763-Q1, ISO7741, ISO7763, ISO7710, ISO7731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/917191/iso7763-q1-need-tristate-isolator-equivalent-to-iso7763-q1

器件型号:ISO7763-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7741ISO7763ISO7710ISO7731

尊敬的所有人:

我正在寻找与 ISO7763-Q1等效的三态隔离器。(引脚对引脚兼容)、建议使用。

提前感谢、

Bhupathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupathi:

    ISO7763采用16引脚 WB SOIC 封装、6个数据通道使用16个引脚中的12个引脚。 因此、不提供可使输出进入三态的使能功能。 我们的 ISO77xx 系列器件具有较少的通道数量、并且这些器件具有启用选项。 如果4个通道或更少、则可以使用 ISO7741等器件实现三态输出。 如果您需要6个通道、但仍然需要三态功能、则必须使用两个3通道器件。

    您是否还可以确认是否需要控制各个输出并使其分别处于三态? 在这种情况下、您必须使用单通道器件 ISO7710才能做到这一点。

    我希望这能帮助您回答您的问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar Rao 您好、

    感谢您的即时回复。

    我们需要6通道、因为它用于外部 ADC SPI 应用。

    我们在同一 SPI 通道中连接了两个器件两个器件都有单独的芯片选择选项。

    隔离式栅极驱动器

    外部 ADCADS7951-Q1+隔离器(ISO7763-Q1)

    当我们与栅极驱动 器通信时、外部 ADC 连接隔离器正在加载(MRST)、因为这样、我们在微控制器侧无法获得足够的电压。

    您能否建议使用合适的隔离器来解决此问题?

    此致、

    Bhupathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupathi:

    感谢您分享更多信息。 我知道您需要6通道隔离器才能连接到 ADC。 遗憾的是、ISO7763的引脚数不足、无法保护输出使能引脚、因此您目前看不到它们。 解决此问题的最佳快速方法是使用具有输出使能功能的器件、并且大多数 ISO77xx 系列(6通道版本除外)都具有输出使能选项。 因此、我建议使用两个 ISO7731选项。

    另一种选择是使用外部三态缓冲器、该缓冲器可用于 ISO7763的输出。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao