This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:典型应用的工作原理

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, MSP430G2132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/917245/iso1540-how-does-typical-application-work

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: MSP430G2132

大家好、

我已阅读讨论 内容:ISO1540:客户希望仔细检查应用设计

并有几个问题:

1) 1)这是否意味着在 ISO1540的典型应用(下图1)中、电压的最低裕度为0.025V (825mV - 800mV = 25mV)?

vol1 = 650mV - 800mV (ISO1540 SIDE1低输出电压)。

Vin-= 0.25*Vcc - 0.55*Vcc 或对于 Vcc = 3V3 (如典型应用中所示) Vin-= 825mV - 1815mV (MSP430G2132负向输入阈值电压)

2) 2)这 是否足以确保在-40度至+85度(例如)的温度范围内可靠运行?

此致、

Veljko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veljko、

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!

    是的、ISO154x 器件不会超出 SDA1和 SCL1低电平输出800mV 的 V_OL1规格、因此在 Vcc = 3.3V 时、25mV 裕度是最坏的情况。

    上述数据表规格适用于两个器件的工作温度范围、因此该裕度是-40dC 至+85dC 温度范围内的最坏情况。

    需要检查的一个问题是 MSP430G2132上的电源电平、因为 V_IT-将与 Vcc 成比例缩放。 如果3.3V 电压轨降至3.2V、V_OL1和 V_IT-之间的裕度会降至0mV、因此必须对每个 IC 上的电源进行适当去耦、如果瞬态预计会长时间降低电源电平、则可能会增加电源电压。

    如果您有任何反馈或意见、请告诉我。


    尊敬的、
    Manuel Chavez