This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:高电压输入保护/行为

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/917263/iso7760-high-voltage-input-protection-behavior

器件型号:ISO7760

尊敬的 e2e 支持:

如果系统/应用中出现故障、我的客户需要保护 ISO7760F 输入免受高电压(几秒钟内高达90V)的影响。

因此、ISO 输入受到串联电阻(30至50K 欧姆)的保护。

在这些条件下、位于我们 ISO 输入级的二极管将获得~3mA 的电流、对吧?

您是否发现此架构存在任何问题?

您是否会建议使用其他电阻器值?

在以下情况下、二极管可以处理的最大电流是多少?

-         5s 内、

         - 70°C 时、

-         6个二极管中只有2个钳位电流(其他二极管未激活)

请注意、在这5秒之后、ISO 可能会失效或有缺陷。 这不是最终应用程序中如何管理的问题。

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TISL、

    感谢您分享与您的问题相关的详细信息。

    内部旁路二极管是 ESD 二极管、理想情况下支持 HBM ESD 脉冲、不用于连续运行。 因此、保护输入电路的最佳方法是使用 TVS 二极管(用于瞬态)或齐纳二极管(用于连续)来钳制电压。

    我还看到您提到过、内部二极管仅需处理大约3mA 的电流5秒、之后可能会损坏。 如果我的理解是正确的、那么这应该是可以的。 我建议客户使用串联电阻器在器件输入端施加90V 电压、从而充分测试器件。
    我想再次指出、ISO7760的内部 ESD 旁路二极管将无法支持任何电流的连续运行。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao