This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041:ISO7041版本问题

Guru**** 2619035 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/915807/iso7041-the-iso7041-version-question

器件型号:ISO7041

尊敬的先生/女士:

在本网页的中文版本中、ISO7041有两个版本: https://www.ti.com.cn/product/cn/ISO7041

中文版本 B: 宽电源电压范围:2.25V 至5.5V "、


英文 版本 D: 更新至宽电源范围:1.71V 至1.89V 和2.25V 至5.5V


 

我想确认 未来将使用以下哪种版本?
根据规格说明、这意味着如果设计工作温度为-55 ~ 125度、则可以将 VCC1和 VCC2设计在1.71V 至5.5V 的范围内。



谢谢、致以诚挚的问候

Rock Shao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    感谢您将此帖子发送至 E2E 并提请我们注意。

    我相信数据表的 D 版是最准确的、 但请允许我们核实这种差异的原因以及未来的版本是正确的。

    我们将在接下来的1-2个工作日内发布后续回复。

    尊敬的、

    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    当我们对数据表进行更改时、数据表的修订版也会更新、正如您注意到的、修订版 D 是最新的。 第二页中的修订历史记录还描述了数据表中从一个修订版本到另一修订版本的更改。

    您可以看到、除了原始的2.25V 至5.5V 工作电压之外、修订版 D 还增加了对1.8V 工作电压的支持。 另请注意、ISO7041在环境温度大于105C 时不支持1.8V 工作电压、如您共享的图像中所示。 因此、以下几点适用、

    1. 如果 TA =-55C 至105C、
      1. 然后、VCC1和 VCC2可以介于1.71V 至1.89V 或2.25V 至5.5V 之间。
    2. 如果 TA =-55C 至125C、
      1. 则 VCC1和 VCC2可以介于2.25V 至5.5V 之间。

    请注意、ISO7041在任何环境温度或其他工作条件下都不支持1.89V 至2.25V 之间的电压。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao