This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:使 Viso 引脚悬空?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/915540/isow7841-leaving-viso-pin-floating

器件型号:ISOW7841

大家好、

我对 ISOW7841有一个简短的问题、如果我们不使用 Viso、您认为它是否会造成任何问题?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    您是不是要问、如果您没有任何外部负载、这是否是一个问题?
    如果您没有任何外部负载、但您确实需要在 VISO 引脚上使用建议的10µF + 0.1µF Ω 去耦电容器、则绝对没问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、  

    完全正确、感谢您的支持!

    此致

    Furkan Sefiloglu