This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763-Q1:功能方框图

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/915585/iso7763-q1-functional-block-diagram

器件型号:ISO7763-Q1

您好、TI 团队

我的客户有疑问。

下面的功能方框图中是否有每个电路的文档?
・OOK 调制
・发射减少技术+振荡器
・TX 信号调节
・基于 SiO2的电容式隔离栅
・Ω RX 信号调节
・信封检测
当输入有噪声的方波时,每种波形将是什么?
当输入无噪声的方波时,每种波形将是什么类型的?
请告诉我。
此致、
高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    由于上面的方框图中显示的所有块都是通用功能块、因此数据表中对它们的描述不多。 请参阅以下数字隔离器设计指南、其中简要介绍了 OOK 架构。

    我还将复制下面的功能方框图、其中指示性波形显示在所有相关模块的输出中。 请注意、如果输入信号的频率低于100MHz、则噪声将处于有效数据下。 该噪声将像有效数据一样通过器件。 如果频率噪声大于100MHz,则无法进入设备,因为设备输入带宽仅为100MHz。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao