This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763-Q1:浪涌电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/915023/iso7763-q1-surge-voltage

器件型号:ISO7763-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7763

您好、TI 团队

也许这是基本的。

重复施加以下浪涌电压时,它是否正常工作?

Vpeak:150V Trise:5ns Tfall:0.1us 周期:2ms、2.5ms、3ms。

数据表的哪些特性可用于判断?

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    您能否确认您正考虑在何处定期应用所述的浪涌波形? 它是否介于 GND1和 GND2之间? 还是输入引脚上?

    如果它在 GND1和 GND2之间、则这不应成为问题、因为该器件可以在其整个生命周期内承受高达1500Vrms 的隔离栅连续电压。 因此、150V 的浪涌波形不应成为问题。

    如果您参考在隔离器的输入引脚上施加与其本地 GND 相关的浪涌波形、则器件可能会损坏。 输入引脚的额定电压不能承受在其引脚上施加的任何浪涌电压。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar-San

    感谢您的快速响应。

    电压浪涌将施加到电源。

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    我相信浪涌会施加到终端设备的电源线路、该终端设备可以是交流(110V/230V)或直流(12V/24V/others)、而不是直接施加到 VCC1/GND1引脚。 对于该测试条件、ISO7763不会直接看到浪涌波形、因此不受影响。

    如果客户确实在 VCC1/GND1上施加150V 浪涌、则 ISO7763将无法支持该电压、因为器件电源引脚不支持此类浪涌电压。 这应适用于大多数数字隔离器 VCC/GND 引脚、因为大多数引脚不是针对浪涌而设计的。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao