This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:6通道全部正常工作时的输出电流

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/915134/iso7760-how-about-the-output-current-when-6-ch-are-all-at-normal-work

器件型号:ISO7760

大家好、

在5V 和6通道下工作时、每个通道的输出电流如何正常工作?

在数据表的额定功率部分、似乎最大电流大约为242mW/5.5V=44mA、但在数据表的绝对最大额定值部分、最大输出电流似乎为15mA、与15mA*6=90mA 不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    让我在下面单独解释功率耗散和最大输出电流。

    最大功耗:
    功率耗散由器件消耗的电流计算得出、这些电流为 ICC1和 ICC2。 例如、对于 ISO7760、数据速率 DR= 100Mbps 且 VCC1 = 5.5V 的最坏情况下的 ICC1 为9mA、这对应于最大功率耗散 PD1 = 5.5V * 9mA =~50mW。 同样、VCC2 = 5.5V 且数据速率= 100Mbps 时的 ICC2为44mA、因此功率最大功耗 PD2 = 5.5V * 44mA =~242mW。 因此、总功耗 PD = 292mW。

    请注意、从输出通道中拉出的输出电流不会在器件中耗散、因此不会对器件中的功率耗散产生太大的影响。 例如、当输出电压为5V 且建议的最大输出电流为4mA 时、器件中的最大压降将为0.4V (请参阅数据表中的 VOH 规格)。 因此、最大输出电流导致的功率耗散仅对于每个通道为0.4V * 4mA = 1.6mW。

    最大输出电流:
    请注意、器件运行仅在数据表中所述的建议运行条件下得到保证。 器件在建议的工作条件之外但仍处于绝对最大额定值下的任何运行都不能保证器件运行、但器件能够承受这些条件且不会损坏。 这也在绝对最大额定值下的脚注中说明、我将复制以下内容以供您参考。

    因此、对于所有客户运行条件、每通道的最大输出电流(拉电流/灌电流)被视为±4mA、不超过该值。 由于该器件将主要与其他数字器件(如 MCU)连接、因此每通道4mA 对于这些器件而言绰绰有余。 例如、ISO7760的输入通道本身仅消耗10µA μ A 的最大电流、该电流来自连接的器件(如 MCU)的输出通道。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao