This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:未使用的 CLK 引脚

Guru**** 2513905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/914868/sn6505b-unused-clk-pin

器件型号:SN6505B

如果未使用 CLK 引脚、如何处理它? 器件内部有一个下拉电阻器、内部的阻抗值是多少?

您是否还建议添加一个外部电阻器来将 CLK 引脚连接到 GND、以实现更好的抗噪性能? 如果是、建议的电阻值是多少?

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您发帖到 E2E! 如果 SN6505 CLK 引脚未检测到有效的振荡 CLK 信号、它将自动使用其内部时钟。 无需外部上拉/下拉、但正如您提到的、外部4.7kΩ Ω 电阻连接 GND 将提高抗噪性能。

    内部下拉电阻值为~500kΩ Ω。


    谢谢、
    Manuel Chavez