Other Parts Discussed in Thread: ISO1212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1212 各位专家、您好!
ISO1212数据表第9.2.3节介绍了如何将肖特基势垒二极管用于双向输入。
我想使用高速开关二极管而不是肖特基势垒二极管。 我可以使用高速开关二极管吗?
谢谢、此致、
乌达伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Udai、
感谢您发帖到 E2E! 肖特基二极管由于正向压降较低、可实现更高的效率、因此通常推荐用于使用 ISO121x 的应用。
肖特基二极管具有低 Vf 规格(~0.3V)、其中包括 RT3DKAM 在内的普通二极管具有~0.7V 的 Vf 规格。
在这里、使用高速开关二极管而不是肖特基二极管不会出现问题、但请允许我们的团队在1-2天内进行确认。
尊敬的、
Manuel Chavez