This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821:与 ISO7821F 相比

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/914437/iso7821-vs-iso7821f

器件型号:ISO7821

您好!

我一直在阅读数据表、无法完全理解 ISO7821和 ISO7821F 之间的差异。 正如我所理解的、F 用于低输出上的快速传播、而另一个用于高输出。 但是、在选择其中一个而不是另一个时、是否还需要考虑其他考虑因素?

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Werner、

    "F"和"非 F"器件之间的主要区别只是输入状态为开路或不确定时的默认输出状态。 上表描述了默认输出状态生效的条件。 用户可以选择哪个器件具有适合其系统的最佳默认状态。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Werner、您好!

    ISO7821和 ISO7821F 器件之间的主要区别在于默认状态、如下面所示的 ISO78xx 数据表的功能表中所述。 ISO7821具有默认高电平输出、而 ISO7821F 具有默认低电平输出。 下表介绍了何时输出预期会进入默认状态。 除此之外,没有其他重大差异。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao