This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1450:等距1450电缆长度

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1450, ISO1430, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/913313/iso1450-iso1450-cable-length

器件型号:ISO1450
主题中讨论的其他器件: ISO1430、 THVD1450

尊敬的团队:

我想确认 iso1450的电缆长度是否可以超过35m @3.3V 输入、以10M 数据速率进行一对一通信?

我在数据表图53中看到、当10M 数据速率时、它支持小于100ft、但未列出电源的影响。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    这种限制与远距离的总线电容有关、而不是与电源有关。  我们有一篇小文章在 https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2018/07/26/top-7-design-questions-about-isolated-rs-485-transceivers 上解释了这种关系

     隔离式 RS-485的速度与长度相关性如何?

    信号速率(速度)和电缆长度之间存在反比关系。 确切的关系取决于电缆本身的电阻和电感。 在构建 RS-485网络时、电缆的选择与收发器一样重要、以确保在必要的距离内进行可靠通信。 图1是信号速率与电缆长度相关性的图形表示。 图中的区域3显示了最大电缆长度、与信号速率无关;在曲线的该区域中、电缆的直流电阻会导致信号衰减并限制最大通信距离。 区域2说明了由传输线路损耗引起的信号速率和电缆长度之间的反比关系、这种损耗会随着电缆长度的延长而增加。 在区域1中,您可以忽略传输线路损耗;驱动器的上升和下降时间决定了最大数据速率的主要限制。 RS-485标准建议的最大信号速率为10Mbps;但是,使用当今的技术,信号速率可高达50Mbps。

    图1:信号速率和电缆长度之间的关系


    为了确定最大数据速率、您必须为此应用确定35m 总线电缆的特性。 35m 总线电缆最有可能无法实现10Mbps 数据速率。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    除了卢卡斯引述的内容外:

    1.如果客户的应用不希望数据速率超过10Mbps、我们建议使用 ISO1430 (相同 ISO14xx 系列的12Mbps 版本)。 12Mbps 型号的上升/下降时间稍慢、因此信号反射(以及相应的信号完整性)不会是问题。

    请参阅以下链接、了解另一份应用手册、该应用手册在第9节第5页中规定了保守的经验法则:  

    线长乘积(以米为单位) x 数据速率(位/秒)< 10^7。

    这只是一个保守的指导、但是使用高质量的电缆时、可能会超过此值。 最终、我们将建议客户对实际设置进行足够的测试、并在接收端查看抖动和信号眼图 可接受的抖动取决于应用、范围为5-15%。

    https://www.ti.com/lit/an/slla272c/slla272c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    感谢您的回答。

    如果我的客户使用1Mbps 数据速率、则长度只能支持10m、请参阅公式?

    图区域2中的行是否是严格的数学关系?

    对于1M 数据速率、可以支持35m?

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您的回答。

    如果客户使用1Mbps,它可以支持35m?

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sammy、

    图中的区域2和经验法则等式只是 RS485标准应用指南(TIA/EIA-485)的指导。 在大多数情况下、它们非常保守、您应该能够超过该值。

    我的理解是、1Mbps 可轻松支持至35m。 确保使用双绞线屏蔽电缆(例如 Belden 3106A 电缆)。

    我将重申、请确保完成足够的系统测试并验证信号完整性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    可能对您的问题有所帮助的附加应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slla431/slla431.pdf

    这适用于非隔离式收发器 THVD1450、显示了电缆长度与数据速率之间的实际实验结果以及抖动性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    这真的很有帮助。 非常感谢您对我们案例的支持。

    谢谢。

    此致、

    Sammi