This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742-Q1:启动时进入低电压模式

Guru**** 2968610 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5304, ISO7762, ISO7742-Q1, AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/911401/iso7742-q1-low-voltage-mode-at-the-start

器件型号:ISO7742-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC5304、 ISO7762、 AMC1336

大家好、我需要知道以下器件在启动时是否处于低压模式。

UCC5304

ISO7762

ISO7742-Q1

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    对于隔离器而言、没有任何类似的低电压或高电压模式。 这些隔离器具有永久内置的隔离栅、并且无论受电还是未受电、始终支持完全隔离电压。

    请告诉我它是否能回答您的问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    我还有关于 AMC1336的问题。

    我想使用它来对宽输入进行采样、我确信输入中会有噪声。 -我可以在正输入之前使用缓冲器吗?

    您还能告诉我、根据噪声、误差会是多少? 可能会由于噪声而产生1伏误差?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    AMC 器件属于数据转换器团队、您能否在数据转换器论坛(以下链接)中发布此问题并提及器件型号、以便将其分配给正确的产品线? 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao