This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841A-Q1:顶部标记

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/911378/isow7841a-q1-top-marking

器件型号:ISOW7841A-Q1

大家好、

我有一个来自您自己的器件、我无法确认 XISOW7841FAQDWERQ1的顶部标记数据表或您网站上的顶部标记检查提供有关此器件的任何信息、接收到的器件上的器件标记为 XW7841FA、 我们必须在器件到达时确认所有顶部标记、您是否能够确认我们已收到正确的器件。


此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    由于器件封装用于顶部标记的空间有限、我们通常只编写完整器件型号的一部分。 根据封装尺寸、这也可能更短或更长。 在这种情况下、顶部标记中器件型号的较短版本为"XW7841FA Q1"、表示 ISOW7841FAQDWERQ1。

    器件型号中的"X"前缀表示这是一个预发布样片(器件处于预发布状态时订购)、仅用于评估、不用于生产。 生产样品不含"X"后缀。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao