This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:ISO1540

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/911357/iso1541-iso1540

器件型号:ISO1541

您好!

  有两种用法、如下所示:

  1. 我想知道 Vcc1&Vcc2是否必须不同,它们是否相同? 因为我只想对 I2C 信号进行隔离、而不是对电压进行隔离?

  2. Vcc1和 Vcc2不同,GND1和 GND2也必须不同,它们是否相同?

  请帮助我分析 使用情况?

 谢谢!

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    请在我的输入下方查找。

    1. VCC1和 VCC2可单独供电、因此可在建议的工作电压范围内的任何电压下工作。 这意味着它可以相同或不同。
    2. 使用 I2C 隔离器的主要目的是隔离信号、对于这些信号、电源也需要相互隔离、包括其 GND 基准。 如果您使用 I2C 隔离器进行电平转换或转换、则不需要隔离两个 GND、但它们可能具有不同的电位。

    此致、
    Koteshwar Rao