This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3088:最大接收器输出上升和下降时间

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/910195/iso3088-maximum-receiver-output-rise-and-fall-time

器件型号:ISO3088

您好!

任何人能否共享 ISO3088接收器输出引脚 R 的最大上升和下降时间值。

在数据表中 、仅显示1ns 的典型值。

在检查 ISO3088收发器的信号时序时、我得到的上升和下降时间分别为1.16ns 和1.09ns。 我需要 的最大值数据来交叉验证结果。

请答复。

此致、

Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha、

    感谢您关注 ISO3088。
    请注意、输出上升和下降时间值取决于外部元件、尤其是负载电容 CL。 由于此值在很大程度上取决于所使用的外部组件及其特性、因此我们无法引用最小值/最大值。 而是针对15pF 的给定负载电容引用了典型值。 该15pF 电容器的最小/最大值在很大程度上取决于电容器的特性(根据电压、温度等)。

    请告诉我是否有其他可以帮助您的东西、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    我想知道用于验证 DVT 的上升和下降时间最大值。 那么、只有我知道观察到的值(tr=1.16ns 和 tf=1.09ns)是通过还是失败的。  

    请考虑一下我的情况、并让我知道最坏情况下的最大上升和下降时间。

    正如您所说的、给定负载电容为15pF 时的典型值也是如此。 我是否可以知道 在这种情况下会考虑多大的最大值?

    此致、

    Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha、

    我了解您的情况。 如果我理解正确、我相信您希望知道最大值、以便您可以确定器件是否正常并按照预期工作。

    对于20Mbps 器件、1ns 是一个非常短的上升时间、因此、我会毫不犹豫地保留一个更大的可接受最大值作为一个限值来确定器件是否正常工作。 我想说、即使是2.5ns 的上升/下降时间也非常快、因此请随意将此数字用作您的最大限制。

    同时、我仍将尝试检查我是否可以从设计团队获取此数字。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha、

    我已经与设计讨论了接收器输出的最大上升/下降时间规格。 该团队的反馈是、对于数据表中给定的测试条件、接收器输出上升/下降时间的最大/最坏情况值最好使用5ns。 我希望这能回答你的问题,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao