This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540DR 和 ISO7221CDR 焊接问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/767392/iso1540dr-and-iso7221cdr-soldering-issue

器件型号:ISO1540

您好;  

我们有一位客户从  Mouser 购买了一系列 ISO1540DR 和 ISO7221CDR、但他发现该封装为哑光红色、 并且该封装的锡恩很少 会给焊接带来不便。 因此,客户需要确认是否有特殊的焊接流程,这是否正常?

此致

Kailyn

。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailyn、

    我仔细检查了 ISO1540 (第28页)和 ISO7221 (第30、31页)的封装部分-我们不希望 Sn 在引线中显示。 这两个器件在引线上都具有纯铜 NiPdAu 涂层。 这些部件无需特殊的焊接步骤。

    您能给我们发送几张此图片和批次追踪代码吗? 我将让我的团队对此进行研究并跟进。

    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailyn、

    如 Abhi 所要求的、请告知我们您是否能够收集设备图片以及客户看到的观察结果和批次追踪代码、以便我们可以与质量团队进行此双重检查。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailyn、

    一周多以来、我们没有收到您的意见。 我们很乐意为您提供进一步支持、但我们需要更多信息。 现在、我将关闭该线程并将其标记为 Resolved。

    如果您有更多信息、请回复此主题以重新打开(单击此选项无法解决我的问题)或启动新主题(如果此主题在您获得更多信息时锁定)。

    此致、
    Dan