This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:适用于应用部件 CF

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ISOW7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/767576/isow7840-for-applied-part-cf

器件型号:ISOW7840
主题中讨论的其他器件:ADS1298R

您好!

我能否 将 ISOW7840DWER 用于医疗 ECG 器件、以实现在 ADS1298R 的 AFE 输入侧应用的 CF 类。

此致、

Ashok KR、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashok、

    感谢您关注 ISOW7840。 我不熟悉在 ADS1298R 的 AFE 输入端施加的 CF 类输入。 通过将 ADS1298R 连接到 ADS 和 MCU SPI 端口之间、您当然可以使用 ISOW7840将其与系统其余部分隔离。 在设计系统时、请务必考虑 ISOW7840 VISO 电压输出纹波。 如果 ADS1298R 可以接受纹波、则无需担心、但如果纹波位于较高侧、则可以使用 LDO 改善纹波输出、然后将其应用于 ADS 和/或其他组件。

    我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koteshwar Rao、

    感谢您的响应。

    ISOW7840的泄漏电流。 因为我的系统要求低泄漏电流小于10uA。


    此致、
    Ashok KR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashok、

    您能否详细说明您的问题? 您在此处提到了哪种泄漏电流?
    您是指隔离栅的泄漏电流吗? 通常、我们预计通过隔离栅的泄漏电流小于1pA。

    如果您的问题没有得到解答、请帮助我更好地理解您的问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koteshwar Rao、

    由于我计划在 AFE ADS1298R 上使用此器件进行隔离、并且还希望确保泄漏电流应该较低。 但当涉及到隔离栅泄漏电流时、正如您所说的1pA 看起来令人印象深刻。

    如果我们看到医用级直流/直流转换器(MINMAX MIBW03M),成本就会更高(因为隔离电容更小)。 因此、我想知道 ISOW7840是否符合 CF 类(低泄漏电流10uA)下的 IEC60601-1标准。



    此致、
    Ashok KR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashok、

    感谢您的意见。
    我查看了 MINMAX MIW03M IEC 60601-1证书、发现它声称选择的 MINMAX 器件符合 IEC 60601-1。 同样、您可以注意到 ISOW7840数据表还提到该器件符合医疗终端设备标准 IEC 60601-1版本3。

    关于泄漏电流、我想确保我理解 IEC 60601-1中泄漏电流的正确定义、因此正在寻求这方面的更多信息。 当我查看 IEC 60601-1 Ed.3标准时、我了解到泄漏电流定义为通过隔离栅从 CF 类输入(患者侧)到保护接地(PE)的电流。

    我假设您所指的泄漏电流是指从 CF 类输入流过 ADS1298R、然后流过 ISOW7840的隔离、再流过 PE 的电流。 如果我的理解是正确的、那么在室温下、从 SIDE1上的任何引脚流经 ISOW7840到任何引脚 Side2的泄漏电流通常小于1pA。 当考虑温度和其他工艺变化时、通过 ISOW7840的最坏情况泄漏电流可能高达1nA。

    请告诉我这是否能解答您的问题、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Roa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koteshwar Rao、

    谢谢。 在本例中、我需要在内部验证它、然后才能进行合规性检查。



    此致、
    Ashok KR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashok、

    当然、请务必验证隔离器的泄漏电流、并在您能够完成验证后帮助我们提供您的结果。 如果有任何问题、请随意回复此 E2E 帖子或创建新帖子。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao