This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:内部开关频率是多少

Guru**** 2389810 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/767316/isow7841-what-are-the-internal-switching-frequency

器件型号:ISOW7841

我们有一个对噪声敏感的系统、需要知道电源和 OOSK 载波的内部开关频率是多少、以确保其带外。

我假设振荡器始终在运行、即使输入端为零?

谢谢

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您在 E2E 上发帖。  使用 ISOW7841进行设计时、可以使用 此处应用报告中的技术来最大限度地减少辐射。 该器件的内部振荡器始终开启、但仅在输入信号处于非失效防护状态时通过隔离栅进行传输;对于 ISOW7841_、则在输入为低电平时进行传输。

    我们的 ISOW 专家将很快跟进有关内部频率的信息。 度过一个美好的夜晚!


    最棒的
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    希望今天一切顺利。 ISOW78xx OOK 载波频率为~450MHz、直流/直流转换器开关频率为~60MHz。 该器件使用扩频调制将这两种频率扩展到频带、而不是单个频率。 尽管与直流/直流转换器开关频率相比、OOK 载波频率强度在总发射量上可以忽略不计、但该技术有助于减少发射。

    如果我们能提供更多信息、请告诉我!


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 这对您有很大帮助。

    Tim