请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN6501 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
尊敬的 TI 工程师:
我在 LT SPICE 中使用 SN6501仿真模型,在仿真运行期间,它会给出错误“节点太少”。 请建议如何解决。
谢谢
帕拉维·夏尔马
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Palvi、
欢迎访问 E2E 论坛! 遗憾的是、出现"节点太少"错误是因为我们的器件模型无法支持 LTSPICE、原因是相关公司和供应商的 IP 法规和许可限制。 SN6501产品页面上提供的模型受 PSPICE (加密模型)和 TINA-TI 支持。
TINA-TI 是一款免费的建模软件、 可在此线程上找到包含 SN6501 +变压器系统的仿真文件。 此外、除非用户或用户公司与 TI 签订了签署的 NDA、否则不能发布未加密模型。
我希望这对您有所帮助! 如果有其他方法可以帮助您进行测试、请告诉我、或者随时向我发送连接请求。
感谢您使用 TI 器件、
Manuel Chavez