This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:直流隔离电压

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/767483/isow7842-isolation-voltage-at-dc

器件型号:ISOW7842

您好!

当在 ISOW784x 系列的初级侧和次级侧之间持续施加直流电压时、其隔离电压将是多少? 是否有数据或建议来估算它?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    在器件的整个使用寿命期间、可在隔离栅上施加而不会造成任何损坏的最大电压被定义为最大工作电压。 如数据表第7.6节所示、ISOW7842的最大工作电压为1000Vrms 或1414V DC。 因此、您可以在初级侧和次级侧之间安全地连续施加1414V 电压、从而延长器件的使用寿命、而不会对器件运行造成任何影响。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao