This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7342FC:具有4个从器件的 ISO7342FC SPI 隔离

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/767391/iso7342fc-iso7342fc-spi-isolation-with-4-slaves

器件型号:ISO7342FC
主题中讨论的其他器件:ISO7740ISO7742

您好!

我想使用4个芯片选择隔离 SPI 总线。 (MOSI、MISO、CLK 和4芯片选择)。 为此、我使用 ISO7342和 ISO7340。 MOSI、MISO 和 CLK 线路连接到 SPI 总线上的4个从器件。 一次只能激活一个芯片选择。 根据从器件数据表、从器件数字输入电容为6pF。 我知道隔离器的电流能力为 +-4mA。 我想确保隔离器将足以处理4个从器件。 SPI 频率将约为1MHz。 您能帮我确认我不会遇到4个 SPI 从器件的问题吗?

SPI 线路将具有150 Ω 串行电阻器、时钟频率将为1MHz。

从器件和隔离器位于同一电路板上、最远从器件的布线长度约为5英寸。

时钟频率低,由于路由而导致的走线电容低,信号上有串行电阻器,是否需要 SPI 缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mehmet、

    欢迎参加 E2E 论坛!

    感谢您分享有关如何使用隔离器的详细信息。 由于数据速率不是很高、因此在您的应用中使用 ISO73xx 时不会出现任何问题、我认为您不需要任何 SPI 缓冲器。

    关于所选器件、虽然 ISO7340和 ISO7340在您的应用中工作正常、但我建议您查看 ISO7740和 ISO7742。 ISO77xx 系列数字隔离器是 TI 最新的数字隔离器系列之一、在隔离和 EMC 方面具有更高的性能。 请查看这些器件、如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao