This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:EMC 探测

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/765581/iso3082-emc-proection

器件型号:ISO3082

UART TX 和 Rx 信号用于控制 LED。 需要添加哪些设备来保护灯免受 EMC 影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user4973896、

    通常、如果您担心 EMC 问题、使用 TVS 二极管等器件会有所帮助。 您的问题是否涉及 ISO3082? 您的图表和问题似乎建议使用 UART 应用程序。 如果不涉及任何隔离器件、我可以帮助您将问题重定向到 UART 专家。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user4973896、

    我一段时间没有听到你的声音。 我希望您的问题得到解决。 如果您对隔离有任何疑问、请随时开始新的主题。

    尊敬的、
    卢卡斯