This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:通信延迟问题

Guru**** 2767705 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/764235/iso1050-communication-delay-issue

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1042

您好!

我的客户遇到以下问题、当他们打开/关闭12V 电源时、CAN 通信有时会延迟300ms、详细信息显示在捕获的波形中、如下所示、您能提供帮助吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我需要更正两个排印。 波形上的 CANH 是接近1050的差分 CANHL、CANL 是总线上的差分 CANHL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    感谢您在 E2E 上提出问题、并附上这些示波器截图和注释。 它们非常有助于说明您看到的问题。

    看起来 Vcc2没有完全放电至0V。 您能为我做一个额外的实验吗? 您能否向 Vcc2添加一个泄放电阻器、以确保其放电至接近0V、并查看问题是否仍然存在?

    如果我可以查看 ISO1050器件的原理图、也可能会有所帮助。 您是否能够提供此功能? 我知道您的客户是否对在公共论坛上发布原理图持谨慎态度。 如果这是一个问题、请告诉我、我可以为我们设置一封私人邮件、以共享机密信息。

    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wayne 和我正在通过私人消息进行沟通、以讨论机密的客户信息。 我现在将关闭此主题、并在找到该解决方案后发布该解决方案的摘要。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您的客户遇到此通信延迟问题、因为 Vcc2在电源恢复前未放电至0V。

    ISO1050需要使电源电压低于0.3V (理想情况下尽可能接近0V)、以确保不存在通信延迟。 下图说明了哪些条件会导致通信延迟、哪些条件不会导致通信延迟。

    欠压窗口、0.3V 至1.3V、代表电压范围、在该范围内、如果 Vcc2从该电压上电、可能会发生比正常重新初始化时间更长的时间。

    此通信延迟因电压和温度而异。 最坏情况下、0.45V 下、-55°C 时的延迟大约为秒。

    ISO1042是一款升级后的器件、具有更高的隔离等级、5Mbps 的 CAN FD 速度、更高的总线故障保护电压、更佳的 EMC 性能以及更小的封装选项、不会出现这种情况。 对于所有新设计、建议升级到 ISO1042。

    如果必须使用 ISO1050、则必须确保电源将放电至0V、以便不存在比正常重新初始化时间更长的时间。 如果电源配置不能自行放电至0.3V 以下、则可以在 Vcc 和 GND 之间实施放电阻。 应选择放气电阻值、以确保 Vcc 足够快地低于欠压窗口、从而实现系统可能允许的任何电源中断或断电序列。 电阻越低、Vcc 放电至0V 的速度就越快、这是以消耗功率为代价的。 对于许多系统、2kΩ Ω 的放气电阻值将起作用。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Dan