This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:最大通信距离

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/765099/iso1050-max-communication-distance

器件型号:ISO1050

当 ISO1050在 UPS 系统上与760kbps 速度配合使用时、器件可以支持多长时间? 是否有要查找的图表?

应用、UPS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    ISO1050数据表的第9.2.2.1节描述了 CAN 标准 ISO 11898规定的最大 CAN 总线长度为40m、其中最大存根长度为0.3m、最大节点数为30。 对于760kbps 数据速率、我希望它略高于40m。

    对于低于500kbps 的数据速率、一个保守的经验法则是由信令速率(以 Mbps 为单位)和总线长度(以米为单位)的乘积得出的、该乘积应小于或等于50。

    即、信令速率(Mbps) x 总线长度(m)≤50

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao