This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7421:一个传输发生 ISO7421故障

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7421
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/761468/iso7421-iso7421-failure-on-one-transmission

器件型号:ISO7421

您好!

我刚刚从一位客户那里得到一份关于由 ISO7421缺陷引起的通信问题的索赔。

电子环境温度介于-20°C 至25°C 之间(其卡车拖车内置冰箱)、并使用保护漆进行密封。 接地漂移最大为70V。

这种隔离器是否存在任何已知问题? 是否可以将器件发送到 TI 以供进一步分析?

此致

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编辑:很抱歉、我忘记提到仅影响一条传输线路。 ISO7421有两个。 两侧均提供5V 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tobias;欢迎参加 E2E 论坛!

    感谢您提供的其他背景信息。 此隔离器没有即时已知问题、但请允许我在3-5天内在此进行调查并跟进。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tobias、

    受影响的传输线路是正向(B)通道还是反向(A)通道? 您如何描述故障?


    谢谢、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您的快速回复。

    它只是正向(B)通道、另一个通道(A)工作。

    从输入到输出不再有信号传输、无论输入端是高电平还是低电平都没关系。

    由于睡眠电流降低、两条电源线都进行了切换。

    此致

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tobias、

    我们正在寻找有关故障事件的更多信息;请尝试对以下问题提供尽可能多的答复:

    1) 在下电上电后器件是否正常工作、然后在正向通道上重复相同的故障、或者正向通道是否完全停止运行?
    2) 在进行任何 EMC 测试后、器件是否开始失败? 或者器件故障发生的时间是什么时候?
    3) 如何监控器件输入/输出?

    了解有关所使用的 ISO7421系统的更多信息将会有所帮助。 您能否详细说明上一句话:"两条电源线都是由于睡眠电流降低而切换的。"?


    我对延迟的答复和大量要求的答复表示歉意;我们正在努力收集事实并在同一页上。 我将等待您的答复。


    尊敬的、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    没有什么值得道歉的;)

    关于您的问题:

    1) 正向通道完全停止运行 。

    2) 该器件通过了每个汽车级 EMC 合规性测试并通过了 EOL 测试。 在田间跑过几英里后出现问题。

    3) 在监控输入/输出的情况下、您的意思是什么? 我使用示波器测量了信号。

    关于系统:

    这是一个用于卡车运输的锁定系统、具有 LIN 通信功能。 该器件分为两个部分(在同一 PCB 上):LIN 和电机部分。

    最大隔离电压为70。μ µC 端口引脚 PC7用于切换电源、ATMega168PA 的 I/O 能够提供高达40mA 的拉电流、ISO7421需要最大5mA 的电流 Vcc1和 Vcc2都是交换的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tobias、

    ISO7421的设置似乎正确、在现场运行期间可能已损坏。 如果故障设备更换为已知良好的设备、会发生什么情况? 这是唯一不能正常运行的器件吗?


    感谢您的全面回答! 我将等待您的下一个。


    尊敬的、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    是的、我用新的缺陷器件替换了缺陷器件、两个微控制器之间的通信现在都运行良好。

    此致、

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:此失败现在只发生一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tobias、

    感谢您的回答。 我可以通过 my.TI 个人资料的电子邮件与您联系吗? 如果您想将设备发送给我进行检查。


    最棒的
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    是的、最好将器件发送给您。

    此致

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该主题之后的所有主题、

    将通过邮件发送器件以进行测试和分析、同时此主题将关闭。 更新和结论将公布。


    感谢您使用 E2E 论坛、

    Manuel Chavez